Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Das Labor ist der Arbeitsplatz für technische, naturwissenschaftliche oder medizinische Arbeiten, von der Qualitätssicherung über die Prozesskontrolle bis hin zur Forschung. Zu einem optimal ausgestatteten Labor gehören die richtige Laboreinrichtung und allgemeiner Laborbedarf, abgestimmt auf Ihre Branche und Ihr Einsatzgebiet.
Wenn Sie ein Labor betreiben oder ein Labor einrichten möchten, benötigen Sie eine Reihe von Geräten, Materialien und Zubehör, die Ihnen und Ihrem Team die Arbeit erleichtern und Prozesse optimieren. Dazu gehören zum Beispiel Reagenzgläser, Pipetten, Pumpen, Zentrifugen, Schutzbrillen und vieles mehr. Bei uns finden Sie ein umfangreiches Qualitätssortiment für Ihren täglichen Laborbedarf. Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps, wie Sie die richtige Auswahl treffen.
Gerade der Laborbedarf ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Bildungseinrichtungen und Unternehmen, die sich mit Forschung, Entwicklung, Produktion oder Dienstleistungen im naturwissenschaftlichen, technischen oder medizinischen Bereich befassen. Der Laborbedarf umfasst alle Materialien, Geräte, Instrumente, Chemikalien, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, die für die Durchführung von Analysen, Versuchen oder Messungen in vollem Umfang zwingend erforderlich sind.
Als Verantwortlicher sollten Sie bei der Beschaffung von Laborbedarf genau hinschauen, denn dadurch können Sie die Qualität, Effizienz und Sicherheit Ihrer Produkte oder Dienstleistungen verbessern. Ein gut ausgestattetes Labor, das Ihren Bedürfnissen entspricht, kann Arbeitsabläufe optimieren, Fehler reduzieren, die Kundenzufriedenheit erhöhen und neue Erkenntnisse oder Lösungen generieren.
Darüber hinaus können Sie durch den Kauf von qualitativ hochwertigem und damit nachhaltigem Laborbedarf gesetzliche Vorschriften einhalten, Kosten sparen und die Umwelt schonen.
Laborbedarf ist ein Sammelbegriff für alle Geräte, Materialien und Hilfsmittel, die in einem Labor benötigt werden. Unter allgemeinem Laborbedarf versteht man die Grundausstattung, die in jedem Labor vorhanden sein sollte. Was genau zur Mindestausstattung eines Labors gehört, hängt von Art und Umfang der Tätigkeiten ab, die Sie durchführen. Es gibt jedoch einige Grundkomponenten, die in jedem Labor benötigt werden – hier eine Übersicht:
Labortische und Labormöbel
Laboreinrichtung wie beispielsweise Labortische und Labormöbel mit ausreichend Platz und Stauraum für die Geräte und Materialien. Dazu gehört eine Stromversorgung mit Steckdosen, Schaltern und Sicherungen für elektrische Geräte und eine Abzugsanlage. Die Luftabsaugung gewährleistet, dass entstehende Dämpfe und Gase abgeführt werden und sich nicht im Raum verbreiten. Außerdem benötigen Sie mindestens einen Schrank mit Schlössern für die sichere Aufbewahrung von Zubehör.
Labortechnische Geräte
Labortechnische Geräte zur Durchführung wissenschaftlicher Experimente. Beispiele für Laborgeräte sind Mikroskope, Spektrometer, Refraktometer, Autoklaven und Gaschromatographen.
Elektrische Heizplatten und Wärmeerzeuger
Elektrische Heizplatten und Wärmeerzeuger zum Erhitzen von Gefäßen, bei denen Sie die Temperatur und die Heizdauer einstellen können. Die Heizgeräte werden häufig mit einem Magnetrührer kombiniert, der für eine gleichmäßige Durchmischung der Lösungen sorgt.
Kühlen und Kühltechnik
Um Stoffe oder Reaktionen zu kühlen oder kühl aufzubewahren, benötigen Sie Kühlgeräte wie Kühlschränke, Gefrierschränke, Eiswannen oder Kühlschlangen. Diese helfen, die Zieltemperatur genau zu kontrollieren und zu halten. Hinzu kommen Wärmeschränke, um Stoffe auf einer bestimmten Temperatur zu halten.
Reagenzgläser
Reagenzgläser zum Aufbewahren, Erhitzen oder Mischen kleiner Mengen von Flüssigkeiten oder Feststoffen. Sie gehören zu den am häufigsten verwendeten und vielseitigsten Laborgeräten und sollten in keinem Labor fehlen. Reagenzgläser gibt es in verschiedenen Größen, Formen und Materialien. Wichtige Ergänzungen sind Bechergläser, Messbecher, Deckgläser und Auffangwannen.
Laborthermometer
Ein Laborthermometer ist ein Gerät zur genauen Messung der Temperatur von Flüssigkeiten oder Gasen.
Küvetten
Küvetten sind kleine Gefäße aus Glas oder Kunststoff, die zur Messung der Lichtabsorption oder -emission von Flüssigkeiten verwendet werden. Sie werden in Spektrometern verwendet und müssen transparent sein. Eine Ergänzung ist der Exsikkator: Der luftdichte Behälter dient zum Trocknen oder Aufbewahren empfindlicher Substanzen.
Werkzeuge
Für die Montage und Reinigung von Laborgeräten sowie für die Probenvorbereitung benötigen Sie geeignete Werkzeuge. Dazu gehören unter anderem Schraubendreher, Zangen, Pinzetten, Scheren oder Skalpelle. Achten Sie darauf, dass Ihr Werkzeug sauber, scharf und funktionstüchtig ist.
Die Entsorgung von Abfällen
Die Entsorgung von Abfällen, Proben und Chemikalien ist ein wichtiger Aspekt der Laborsicherheit und des Umweltschutzes. Verwenden Sie geeignete Behälter, Beutel und Etiketten, um die Abfälle zu trennen und zu kennzeichnen.
Tipp: Achten Sie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Hochwertiger Laborbedarf besteht aus Qualitätsmaterialien wie Glas, Kunststoff oder Metall, die in der Regel auch langlebiger und widerstandsfähiger sind.
Die Qualität der Labortechnik und Ihres Laborbedarfs ist entscheidend für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse. Kaufen Sie deshalb nur qualitativ hochwertige Produkte von namhaften Herstellern, die den gängigen Normen und Standards entsprechen. Guter Laborbedarf ist eine Investition, die sich langfristig auszahlt. Dennoch sind viele Komponenten Verbrauchsgüter.
Genauso wichtig wie die Anschaffung ist daher die regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie den Zustand, die Funktionalität und die Sicherheit Ihrer Laborausstattung. Lassen Sie Geräte bei Bedarf kalibrieren und warten und ergänzen oder ersetzen Sie das Verbrauchsmaterial rechtzeitig.
Der Arbeitsschutz und die Sicherheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind im Laborbereich oberste Priorität. Beim Arbeitsschutz spielt die bauliche und technische Ausführung von Laboren eine wichtige Rolle.
Ebenso wichtig ist die persönliche Schutzausrüstung (PSA), die getragen wird, um Labormitarbeitende vor einer Gefährdung durch Verletzungen, Verbrennungen oder Kontaminationen zu schützen.
Die persönliche Schutzausrüstung muss vom Unternehmen zur Verfügung gestellt und jedem Beschäftigten persönlich zugewiesen werden. Die PSA umfasst je nach Gefährdung Augenschutz, Hautschutz (Handschuhe), Kopfschutz, Schutzkleidung, Fußschutz, Gehörschutz und Stechschutz gehört.
Mehr zum praktischen Arbeitsschutz erfahren Sie in unserem PSA-Ratgeber »